08.08.2012 17:53 | |
Beigetreten: 08.08.2012 Letzter Bes: 10.12.2023 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, Ich würde gerne bei der Runtime-Simulation den Bediengerätetyp um das eigentliche Bild herum ausblenden, so dass nur noch mein eigentliches Bild gezeigt wird. Ich finde leider diese Einstellung oder Haken nicht mehr. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Ich benutze WinCC flexible 2008 SP3. Gruß TalonKarrde DateianhangC:\Dokumente und Einstellungen\martin.grebelus\Desktop\Ausblenden Bediengerät.JPG (77 Downloads) |
08.08.2012 18:14 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Versuche mal einen Haken bei "Runtime Einstellungen -> Vollbild" Wenn das nicht klappt, dann geht es auch nicht. P.S. Wozu benötigts du das? |
Folgen Sie uns auf