08.01.2014 15:21 | |
Beigetreten: 28.08.2013 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Nein, diese Möglichkeit gibt es nicht. Deshalb ist eine aktuelle Datensicherung immer gut. |
10.05.2014 17:37 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, wenn du im Windows-Explorer auf dem Panel schaust welches Änderungsdatum die fwx-Datei hat dann weist du schon mal mehr. Wenn du diese auf deinen PC ziehst kannnst du auch mal die Runtime durchklicken und anschauen. André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf