11.11.2014 14:14 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 12975 Bewertung: (1653) |
Hallo MrPackage eigentlich wird immer empfohlen bei sowas das Office vor dem Flexible zu installieren, damit die Option des XLS exports angezeigt wird. Du kannst auch mal versuchen den Textexport Dialog mal mehrfach hintereinander aufzumachen. manchmal "klemmt" die Anzeige und es wird manchmal nur CSV angezeigt, zumindest bei mir. Wenn alles nichts hilft kann man mal versuchen das Flexible zurückzusetzen, evtl bringt das etwas: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36645252 Ich wünsche viel Erfolg beim testen Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf