30.04.2015 10:23 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 08.03.2024 Beiträge: 262 Bewertung: (12) |
Moin. Ich habe folgendes Problem: Bei einigen meiner TOs (linear, elektrisch) habe ich keine Mechanik, die ich einstellen könnte, aber sehr gern der Realität anpassen würde. (In Benutzung D435-2 mit 1FK7044 Motor) In anderen Projekten verwenden wir diese TOs und Antriebe auch (ebenfalls an D435-2er) und dort kann ich die Mechanik einstellen. Bisher hatte ich das Problem noch nie. Viel mehr war es so "ausgereift", dass hier alles schon nach Kopiepasta lief. Von beiden "Zuständen" habe ich screens in den Anhang gepackt. Was muss ich klicken, damit erscheint, was ich sehen will? Dateianhangsoll und ist.zip (107 Downloads) |
Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
Folgen Sie uns auf