26.03.2009 09:00 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (77) |
Hi, wenn Du den roten Blitz aktiviert hast, dann hast Du die "Eigenschaft" an der dynamischen Schnittstelle verfügbar.Beim weißer Blitz handelt es sich um eine statische "Eichenschaft". Die EIgenschaft kann an der statischen Schnittstelle parametriert werden. Ausserhalb des BB ist die statische Schnittstelle im Eigenschaftsfenster des BB unter "Allemein" und dann unter "Meine Eigenschaften" zu finden. Vielleicht hilft Dir auch noch folgender FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24256006 Bye |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.06.2015 15:44 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Folgefrage veröffentlicht von Hi it´s me! ist gesplittet in ein getrenntes Thema mit der Überschrift STATISCHE Variable an eine Textliste im Bildbaustein anbinden
Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf