05.04.2016 11:48 | |
Beigetreten: 14.06.2006 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 301 Bewertung: (60) |
Hallo RoadRunner, hast du alle Einstellungen im IE vorgenommen, die nötig sind? Hier mal ein Zitat aus dem Handbuch der Scalance X200 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109482789 : " Voraussetzungen
● Ein IE-Switch muss über eine IP-Adresse verfügen, damit Sie WBM einsetzen können.
● Um WBM nutzen zu können, muss eine Ethernet-Verbindung zwischen dem IE-Switch und dem Clientcomputer bestehen.
● Wir empfehlen die Verwendung von Microsoft Internet Explorer ab Version 5.5.
● Alle Seiten des WBM erfordern JavaScript. Achten Sie deshalb bei den Browser-Einstellungen darauf, dass JavaScript aktiviert ist.
● Da WBM auf HTTP bzw. HTTPS basiert, müssen Sie bei installierter Firewall den Zugriff auf Port 80 bzw. 443 ermöglichen. " Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf