07.02.2017 15:18 | |
Beigetreten: 20.08.2014 Letzter Bes: 07.04.2021 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Aufgabenstellung: Anbingung von MM420 über Profibus an S7-1215C mit CM1234-5. Vorgabe des Sollwertes und Rückmeldung des Istwertes und des Motorstromes (r0027) PPO1 Auswertung PZD ist in Ordnung und in Funktion. Beim Auswerten der Parameterdaten gibt es Probleme mit dem FB287. Der Lesevorgang funktioniert nur kurzzeitig, bei jeden Lesevorgang wird die Variabele "siReqRef" im Instanzdatenbaustein um 1 erhöht. Wenn der Wert 255 erreicht wird, wird die Variabele auf 0 gesetzt und eine Störung ausgegeben. Profibusmodul am MicroMaster420 = 6SE6400-1PB00-0AA0 Ausgang" ErrorId "Fehlercode" 16#0003_0000 " Ausgang"Diagld "Fehlercode" 80B7 " Was bedeutet der Fehler? Was verbirgt sich hinter "siReqRef"? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 07.02.2017 16:33:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf