25.08.2008 16:36 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (78) |
Hi, also WinCC flexible 2007 ist nicht für Windows XP mit SP3 freigeben. Der SkriptDebugger ist nur optional und muss explizit dazu installiert werden. Also wenn alle Stricke reissen, dann würde ich WCF2007 deinstallieren. Am Besten Du verwendest das Cleanup Tool für WCF2007 und installierst WCF2007 erneut. Hier ist der Link dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28465761 Bye |
16.09.2008 10:30 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Danke für den Tipp, aber ich bleibe zunächst bei SP2. Gruss |
Folgen Sie uns auf