28.10.2008 10:05 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Deine Reihenfolge stimmt. Eine Tabelle zur Bitpositionsbestimmung findest du hier: (Download "generate_bitnumber.zip") https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=24785127&caller=nl |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 28.10.2008 10:11Link angefügt |
|
28.10.2008 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Hallo IBN-Service, danke für den Link! Das scheint mir ein sehr geschicktes Tool zu sein. Aber: es spuckt mir eine andere Reihenfolge als oben beschrieben aus, nämlich:
Ist das dasselbe? Bzw. funktioniert das auch in der Reihenfolge? So bekomme ich momentan zumindest den richtigen Fehler, aber die Qutittierung funktioniert nicht... Die Quittiervariablen sind im gleichen DB angelegt, allerdings beginnen sie erst bei 102.0 und die Variable hat auch einen anderen Namen, was bisher allerdings kein Problem darstellte. Grüße Birgit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2008 11:06 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Nein, dass ist nicht dasselbe. Im ersten Fall ist deine Zielvariable in WinCCflex ein Doppelwort, im zweiten Fall ein Wort. Du musst die Reihenfolge verwenden, die sich aus dem Variablentype ergibt, den du als Störmelde/- Quittiervaraible in WinCC deklariert hast. Ergänzend: Such mal nach "Motorolaformat" |
28.10.2008 11:30 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Super, vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort! Ich denke jetzt ist der Knoten im Hirn gelöst. |
28.10.2008 19:51 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gern geschehen. Ich wünsch dir noch viel Erfolg bei der Arbeit mit flexible. |
Folgen Sie uns auf