15.04.2020 21:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 33140 Bewertung: (4094)
|
Wenn die LOGO! nur mit dem Web Server kommuniziert ..., ja, dann sollte es passen. |
15.04.2020 22:08 | |
Beigetreten: 17.10.2019 Letzter Bes: 18.02.2021 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
naja, die LOGO´s kommunizieren auch untereinander |
16.04.2020 04:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 33140 Bewertung: (4094)
|
Na, dann musst du eben aufpassen, da keine der anderen LOGO!s in diesen Bereich schreibt. |
Folgen Sie uns auf