20.04.2020 08:13 | |
Beigetreten: 02.02.2020 Letzter Bes: 24.02.2024 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo Bei meiner LOGO 8.FS4_1 habe ich den Logo-Web-Editor verwendet. So weit hat alles bestens funktioniert. Nachdem ich zum x-ten mal Änderungen an der Tagliste vorgenommen hatte, konnte ich plötzlich nicht mehr laden. Ich erhielt folgende Fehlermeldung: "Herunterladen fehlgeschlagen! Parameter sind nicht korrekt." Auch ein Bereinigen der Tagliste, durch löschen nicht mehr benötigter Tags brachte nichts. Wo kann ich die Ursachen bzw. weitere Informationen finden, welche zur Fehlermeldung führen? Wer kann mir zur Lösung des Problems weiterhelfen? DateianhangLWE Fehlermeldung beim Laden 20200415.docx (69 Downloads) |
Folgen Sie uns auf