22.11.2016 04:01 | |
Beigetreten: 10.07.2014 Letzter Bes: 02.12.2022 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Was ich vergas zu sagen ist, die HMI ist mit Profinet verbunden und die DP mit Profibus. Jetzt zu dem Fehlerbild, die CPU zeigt diesen Fehler im Diagnospuffer auf: (siehe Anhang) Leider kann ich die Fehler nicht so richtig nachvollziehen. Danke trotzdem für die Geduld und freundlichkeit des Forums für die Hilfe. Gruß Robert DateianhangCPU Fehlerstatus.docx (134 Downloads) |
25.11.2016 04:07 | |
Beigetreten: 10.07.2014 Letzter Bes: 02.12.2022 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Noch der Status der DP was in Allgemein an dem Modul steht und der Artikel nummer Gruß Robert |
26.11.2016 21:53 | |
Beigetreten: 10.07.2014 Letzter Bes: 02.12.2022 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Guten Abend zusammen, Ich habe etwas festgestellt, ich würde gerne wissen ob das vielleicht daran liegen kann das ich ein SF auf der DP habe. Ich habe die Slots für Powermodul, Eingangs und Ausgangskarten noch mal Überprüft und dabei festgestellt das untere Modul was an der Hutschiene dran ist eine Artikel Nr. (z.B. 193-4CD30-0AA0) hat und der Steckverbinder wo die Drähte angeschlossen werden mit der Artikel Nr. (z.B. TM-E15C24-01). Bei dem anderem Slot genau umgekehrt (siehe Anhang) Spielt das keine Rolle, welcher Steckverbinder mit welchen Modul zusammen ist oder sollte ich die wechseln? Ich hoffe das es verstendlich erklärt ist.
Robert DateianhangSlots DP.docx (97 Downloads) |
Folgen Sie uns auf