15.01.2019 11:00 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung:
|
hi Rolle100, Die Lizenz von V15 ist weiterhin auch für alle vorherigen TIA-Versionen verwendbar und sogar auch für V15.1. Ich denke dass hier eher etwas bei der Deinstallation von V15 schief gegangen ist. Versuch doch mal eine Reparaturinstallation von V14 oder noch besser eine Hochrüstung auf das neueste Update. So solltest du die Installation wieder grade ziehen können. Das aktuelle Upd 7 für V14 SP1 gibt es hier: Updates für STEP 7 V14 SP1 und WinCC V14 SP1 Führe die Installation als Admin aus und deaktiviere deinen Virenscanner dabei. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
15.01.2019 11:11 | |
Beigetreten: 13.05.2015 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo mopS04, danke für die schnelle Antwort. Ich werde das versuchen. Melde mich dann wieder gruß |
16.01.2019 07:52 | |
Beigetreten: 13.05.2015 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Auch in einem neu angelegten Projekt wird die Lizenz nicht erkannt |
16.01.2019 08:29 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 22343 Bewertung:
|
Hi, ich würde raten einen Support Request zu eröffnen. Eventuell vorher mal den ALM deinstallieren und die neuesr Version probieren. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/114358 Gruß Christoph |
16.01.2019 08:34 | |
Beigetreten: 13.05.2015 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Christoph, Danke, werde ich machen. Grüße |
Folgen Sie uns auf