12.08.2016 09:27 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Ja, die anderen habe ich auch ausprobiert. Auch keins der anderen verfügbaren HSPs funktioniert. Überall der gleiche Fehler. |
12.08.2016 09:35 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hi, was für ein Betriebssystem hast du ? (32bit oder 64bit wäre auch interessant) Christoph |
12.08.2016 09:42 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Windows 7 - 64bit |
12.08.2016 09:53 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hi, ok noch eine Frage, diese PLCSIM Advanced was ist das bzw. woher hast du das paket?
Christoph |
12.08.2016 14:39 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
PLCSimAdvanced wird im kommenden TIA V14 eingesetzt werden. Das Paket ist eine Vorabversion, die wir testen durften. Ich habe gerade mal eine Reparatur der V13 SP1 Installation durchgeführt. Das Setup meldete Fehler. Diese sind auch im Protokoll aufgeführt (habe ich mal angehängt). Können diese Fehler möglicherweise Ursache des Problems sein? Kann jemand was zu den Fehlern sagen? Ursachen? Problembehebungen? DateianhangSIA_STEP7_PRO_V13_SP1@16-08-12_13-48-52_summary.txt (67 Downloads) |
15.08.2016 08:10 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Naja die Meldung hab ich auch gelesen. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Memory ist für mich Arbeitsspeicher. 130951MB entspricht ja ca. 128GB, was die Größe meines Arbeitsspeicher ist. Und wenn ur 475MB benötigt werden, kann das ja wohl nicht das Problem sein. Ich habe nochmal das vollständige Log angehängt. Kann aber mit den Fehlermeldungen nichts anfangen. Ich werde mal eine komplette Neuinstallation durchführen. Welche Schritte sollte ich dabei beachten? DateianhangSIA_STEP7_PRO_V13_SP1@16-08-12_13-48-52.txt (60 Downloads) |
15.08.2016 08:32 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hi, es gibt eine FAQ was zu tun ist um TIA komplet zu entfernen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/76325723 Memory könnte auch Festplatte sein, aber auch dann würde die Meldung keinen Sinn ergeben, es sei den du installierst nicht auf C:. Gruß |
Folgen Sie uns auf