28.08.2023 19:41 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Ich danke dir sehr herzlich, ixo65 für deine Geduld und deine Unterstützung. Ich habe das gemäß deiner Darstellung (danke hierfür) verdrahtet, dennoch werden immer 1000 in Logo Soft Comfort und IOBroker als Wert angezeigt. Ich vermute, dass irgendetwas im Programm falsch sein könnte. Sofern ich den Stecker vom Sensor abziehe, geht der Wert auf 1-2, wenn ich ihn anstecke wieder auf 1000. Es ist zwar denkbar, dass der Sensor defekt ist, jedoch würde ich das ausschließen und vermute das Programm. Wenn du möchtest und die Zeit findest, kannst du einen Blick auf das anh. Programm werfen-vielleicht fällt dir etwas auf. Dankeschön. DateianhangTest Drucksensor.zip (50 Downloads) |
Folgen Sie uns auf