30.10.2012 12:05 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Du könntest über Script die Werte in eine Textdatei schreiben. Diese über Ethernet von dem einen PC zum PC mit der Archivierung kopieren. Jetzt kannst du Werte über Script wieder aus der Textdatei auslesen. Wie können an einem PC mit WinCC flexible Informationen in einer Textdatei mit Hilfe eines Skripts gespeichert und ausgelesen werden? Oder du schreibst die internen Variablen über Script in ein Array in der Steuerung. Und liest die Werte am PC mit Archivierung wieder aus. Oder du machst aus den internen Variablen Variablen mit Steuerunganbindung. Tweety |
31.10.2012 10:51 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Hab noch was besseres gefunden, HTTP Kommunikation zwischen zwei WinCC flexible Runtimes. Das ist die beste Lösung. Dazu brauchst du aber an beiden PCs Ethernet. https://www.automation.siemens.com/mdm/default.aspx?DocVersionId=11702615051&Language=de-DE&TopicId=1451160459 Bei der Umwandlung derinternen Variablen in Steuerungsvariablen, werden die Werte aus der Steuerung geholt. Du hast halt mehr Powertag und du muß darf achten das du dieSteuerungsvariablen nicht zu schnell pollst, also Erfassungszyklus nicht kleiner als1 Sekunden. Besser ist die Kommunikation über HTTP, dadurch wird die Kommunikation zur Steuerung nicht belastet. Tweety |
Folgen Sie uns auf