24.02.2017 14:18 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 12984 Bewertung: (1654)
|
He Bengei Jup Bei Anforderung kannst du einen Satz Variablen archivieren. Oder wenn dus lieber manuell machst dann ist hier zumindest schon mal eine Hilfestellung: Wie können auf einemComfort Panelmit SIMATIC WinCC (TIAPortal), Daten über ein Skript in eine Datei geschrieben bzw. aus einer Datei gelesen werden? Wie speichern Sie mit derWinCC (TIAPortal) PC Runtime Informationen mit einem Script in eine Datei? Grüße und schönes WE Murof
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
24.02.2017 14:42 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Gibt es nicht eine Funktion(-spaket) namens "Audit Trail" oder wäre das zu oversized? Gruß Eric |
06.04.2017 15:15 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, anbei ein Beispiel bei einer WinCC Flex Runtime. Da du ja ein TP mit WinCE hast, sind die Befehle für den Dateizugriff anzupassen. Kannst du vom CSV schreiben übernehmen. Im vorliegenden Fall wird eine HMTL-Tabelle mit den letzten 50 Logging-Ereignissen erzeugt. Das Endlos-Logging wird parallel in eine CSV-Datei geschrieben. Mfg DateianhangScript_fuer_HTML_Datei.pdf (310 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |