27.12.2019 09:49 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 237 Bewertung:
|
Hallo, habe schon rel. viel gesucht. Finde aber leider nicht das was mich zum Anfang bringt. Im Logo Forum wurde es schon mal erklärt. Aber Logo ist halt nicht S7. Hat jemand einen Tip wie man das angehen könnte ? Gegeben ist eine Wertetabelle mit den Werten Druck von z.B. -1 bar bis 50 bar . Dazu die Temperatur von z.B. -100°C bis 150°C nicht linear. Siehe hierzu auch die angefügte Excel Tabelle die auch unter oben eingefügten Link zum Download steht. Ausgegeben werden soll dann die passende Temperatur zum Eingangsdruck. Antworten die den Anfang finden lassen wären klasse :-). Viele Grüße Wolfgang DateianhangKältemitteldaten HS mit R-404A und LS mit R23.xlsx (63 Downloads) |
29.12.2019 12:29 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 237 Bewertung:
|
Hallo Scorp, erst nochmal Danke für deine Hilfsbereitschaft. Ich habe hier mal die Excel mit der besagten von Excel erstellten Formel und das PDF dazu angehängt. Die Formel errechnet hier Excel. Wie bekomme man aus gegebenen variablen Werten Druck ( X Achse ) die dazugehörigen Temperaturen von der ( Y Achse ) ausgegeben ? Viele Grüße Wolfgang DateianhangPolynomberechnung R23_28.12.2019.pdf (78 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Wolfgang P. am: 12/29/2019 12:31:31 |
|
29.12.2019 12:30 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 237 Bewertung:
|
Sorry, das mit der Excel hat nicht geklappt. Hier noch die Excel Tabelle. Viele Grüße Wolfgang DateianhangPolynomberechnung R23_28.12.2019.xlsx (54 Downloads) |
Folgen Sie uns auf