10.04.2014 16:03 | |
Beiträge: 95 Bewertung: (0) |
Hllo H0556, hat echt super geplappt mit der Steuerung der E/A-Felder. Allerdings gefällt mir noch nicht, daß bei anwählen des E/A - Feldes die Bildschirmtastatur kommt. da diese Felder über einscannen des barcodescanner beschrieben werden. Finde nicht wie ich für diese Felder die Tastatur abstellen kann. Zudem habe ich auch noch ein Problem (Phänomen). Wenn ich das system (Panel, Steuerung )ausschalte und wieder einschalte so habe kann ich in die Felder nicht einscannen. Erst wenn ich im Programm bei RCV_TP Baustein die ANY-Variable (String) von (P#DB20.DBX2.0 BYTE 256) auf (P#DB20.DBX1.0 BYTE 256) ändere und überspiele, so funktionierte es. An was kann es den liegen? Danke im Voraus. Gruß luap DateianhangFehler Buffer.pdf (190 Downloads) |
Folgen Sie uns auf