22.04.2015 15:17 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, wir wollen aus dem Office-Netz auf eine Maschine mit ProfiNet über einen Scalance S612 Router zugreifen. Der Scalance hat eine "äussere" (Officenetz) Portadresse im IP-Bereich 10.0.X.X und eine "innere" (ProfiNet) von 192.168.X.X. Ich finde bei der Teilnehmersuche im TIA-Portal von Aussen den Scalance und wenn ich mit dem PG direkt im Maschinennetz hänge, finde ich den Scalance auch. Das S612 ist in der Netzkonfiguration im TIA-Portal mit der 192.168.X.X Adresse eingefügt. Es ist keine Firewall, kein VPN und kein NAT in der Scalance aktiviert, sondern mit den Standeinstellungen mit dem Modus "Routing" (nicht Bridge) konfiguriert. Ich komme vom Officenetz aber nicht Online auf meine CPU 315PN. Muss ich im TIA-Portal noch etwas einstellen? Gruss moeins DateianhangSCALANCE_S_de.pdf (104 Downloads) |
22.04.2015 16:24 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, ja habe ich. Nur leider keine Ahnung was man dort noch einstellen muss. Firewall brauchen wir im Prinzip nicht, da unsere Firma von Außen schon durch FW+Proxy geschützt ist und die Maschine im eigenen Werk steht. Angefügt die Einstellungen im Scalance Security Tool. Gruß moeins DateianhangS612.zip (130 Downloads) |
23.04.2015 09:13 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, ja der Router ist eingestellt (siehe Anlage). Ich sehe im TIA unter erreichbare Teilnehmer nur den Scalance vom Office-Netz aus. Gruss moeins |
23.04.2015 09:30 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, die Firewalleinstellungen sehen so aus: (siehe Anlage) Gruss moeins |
23.04.2015 09:31 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, trag mal in der Firewall des S612 die im Bild gezeigten Regeln ein. Grüße H0556 |
23.04.2015 09:37 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, in der Registerkarte Routing müsste unter Netz-ID 192.168.100.0 stehen. Subnetzmaske 255.255.255.0 und Router IP 192.168.100.33 Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf