07.11.2019 17:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65 Besten Dank für Deine Arbeit, dieses Thema mit der Kommunikation zu erarbeiten. Nach diversen Versuchen bin ich nun auf Dein Beispiel gestossen, jedoch funktioniert die Verbindung zwischen der S7-1200 und der Logo nicht. Eingesetzte Hardware: Logo 8.FS4 und 1212C AC/DC/RlyEingesetzte Software TIA Portal V15.1 und Logo Soft Editor V8.2.1 Folgende Sachen musste ich in den einzelnen Beispielprojekten anpassen: TIA Projekt, Wechsel der CPU und anpassen der IP Adresse. LogoSoft, Wechsel der Hardware von Logo8 Standard auf 8.FS4 und anpassen der IP Adresse Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass in der Netzsicht unter Verbindungen die Logo Verbindung rot markiert ist, also nicht ansprechbar von der S7-1212 (siehe Bild im Anhang). Bei der Logo 8.FS4 wurde ja auch die Kommunikation mit Modbus neu gemacht, soviel ich weiss. Kann es sein, dass genau dort das Problem liegt, wieso die Verbindung bei mir nicht funktioniert? ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangTIA_Logo_V1.0.zip (261 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: urs_orso am: 11/07/2019 17:51:58Anhang ausgetauscht Zuletzt bearbeitet von: urs_orso am: 11/07/2019 17:54:56Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/11/2019 08:17:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.11.2019 19:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33102 Bewertung: (4085)
|
Ich habe jetzt mal mein V14 SP1 auf V15.1 hochgerüstet und in deinem LOGO!-Netzwerkprojekt die IP-Adressen angepasst. Anschließend ausprobiert, alles funktioniert. Ich habe gesehen, dass du in deinen V15.1 Projekt ein CB1241-Modul eingefügt hast. Dateianhangurs_orso.zip (144 Downloads) |
08.11.2019 09:38 | |
Beigetreten: 11.04.2008 Letzter Bes: 21.11.2022 Beiträge: 113 Bewertung: (6) |
Du musst den "Aktiver Verbindungsaufbau" abschalten. Dann sollte es gehen. |
11.11.2019 10:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33102 Bewertung: (4085)
|
Ja, aber ich weiß mehr, was ich dir noch schreiben soll. Bei mir und meiner S7-1212C funktionieren die Beispiele, die hochlade. Vielleicht solltest du einen Support Request erstellen. |
11.11.2019 11:28 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Das ist bereits geschehen. Besten Dank und Gruss |
11.11.2019 22:30 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Hallo urs_orso Ich habe es ebenfalls getestet und bei mir geht es auch. Ich habe die Projekte aus deiner Datei TIA_Logo_V1.0.zip genommen. Ich habe das Logo Projekt unverändert in meine Logo (6ED1052-1MD00-0BA8) FW 1.81.03 geladen. Beim TIA Projekt habe ich nur die Hardware getauscht auf CPU 1212C AC/DC/Rly V4.3 sonst nichts verändert und Projekt geladen. Beide Geräte in Run. Habe die LOGO und die S7 direkt miteinander verbunden ohne Switch. Normales Ethernet Kabel verwendet. Kein Crossover Verbindung im Logo Menu unter Diagnose Kontrolliert Verbindung steht. Gruss Oliver |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.11.2019 08:37 | |
Beigetreten: 19.09.2018 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 380 Bewertung: (46)
|
Die Frage wäre besser in einem SIMATIC Forum aufgehoben. Ansonsten gibt es auf den LOGO! Seiten (www.siemens.de/logo) unter „Beispiele für LOGO! 0BA7 und 0BA8“ ; „S7-200 Kommunikation“ ein altes Beispiel. Dort ist zwar die LOGO! der Client, aber die Anwendung kann man auch somit aktueller LOGO! und S7realisieren. Man muss bei einer aktuellen S7 nur zusätzlich die PUT/GET Kommunikation aktivieren: In CPU Eigenschaften: Allgemein ; Schutz ; Haken setzen bei "Zugriff über PUT/GUT-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC, ...)". LOGO! Support |
Folgen Sie uns auf