06.06.2019 13:19 | |
Beigetreten: 05.01.2017 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Hallo Laut derKompatibilitätsliste für WinCC flexible 2008 die unter https://support.industry.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf zu finden ist passt bei WinCC flexible 2008 SP5 die SIMATIC NET PC Software ab V13 SP2. Siehe Liste im Anhang Gruß DateianhangWinCC-flexible_2008_compatibility-list_de_2019-05-02.xlsx (368 Downloads) |
07.06.2019 10:53 | |
Beigetreten: 05.01.2017 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
Hi, der Zusammenhang Simatic Net V13 und Step 7 ist mir auch nicht ganz klar, habe es hald nur in der Kompatibilitätsliste gelesen und dachte mir vielleicht löst das mein Problem aber dem war leider nicht so. Ein Problem ist auch das mir nach dem installieren von WinCC flexible 2008 SP5 auf dem Rechner in der HW Konfig von NCM und im NetPro die WinCC Verbindung mit einen Fragezeichen angezeigt wird und ich nichts laden kann weil die Buttons ausgegraut sind (siehe Bilder) DateianhangNetPro_HW-Konfig.pdf (320 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ihelektro am: 06/07/2019 10:53:31 |
|