(0)| 31.10.2024 19:07 | |
|
Beigetreten: 31.10.2024 Letzter Bes: 30.01.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Forum Ich habe auch ein ähnliches Problem. Ich programmiere eine Schrittkette und will, dass ich mit einem Not-Aus alle Ausgänge auf 0 setzen kann. Ich habe schon zwei Tage irgend etwas probiert und hoffe hier eine Lösung zu finden. Ich habe es mit ZERO_OP versucht die Ausgänge auf 0 zu schalten, jedoch habe ich nicht nur N und D Funktionen verbaut, sondern auch S und R. Ich setze aber nur lokale Variabeln im FB. Gibt es irgend eine Funktion, die mir helfen kann? Das Ziel ist, dass ich mit dem Not-Aus die Schrittkette anhalte und dann wenn der Not-Aus wieder resetted wurde, dass man einfach weiterfahren kann Vielen Dank für eine Antwort ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 11/04/2024 06:38:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 01.11.2024 04:46 | |
|
Beigetreten: 31.10.2024 Letzter Bes: 30.01.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Vielen Dank Auf diese Idee bin ich nicht gekommen Ich werde es versuchen |
Folgen Sie uns auf