01.06.2024 04:21 | |
Beigetreten: 20.11.2022 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ich möchte den Zugriff von einer 1212C (6ES7 212-1HE40-0XB0, Firmware 4.6) auf einen SQL Express Server realisieren. Dafür habe ich die Bibliothek nutzen wollen: 109779336_LSQL_LIBRARY_V31.zip (1,3 MB) (siemens.com) Vorgegangen bin ich entsprechend der Anleitung: Dokumentation (2,8 MB) (siemens.com) Beim Übersetzen erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldungen: LSql_Microsoft (FB4) 144,Der Zugriff auf einem optimierten Speicherbereich ist an dieser Stelle nicht zugelassen. 343,Der Zugriff auf einem optimierten Speicherbereich ist an dieser Stelle nicht zugelassen. 562,Der Zugriff auf einem optimierten Speicherbereich ist an dieser Stelle nicht zugelassen. Markiert wird z.b. folgende Stelle im Code ->> '#statPreLoginData': #FB_STATE_PRELOGIN: REGION prelogin //copy data from data to cache #statStatusPreLoginIntToWord := INT_TO_WORD(Serialize(SRC_VARIABLE := #statPreLoginData, DEST_ARRAY => #statPreLoginCache, POS := #tempPos)); Nebenbei: Beim Übersetzen des angebotenen Beispielprojekts (Austausch der 1500er gegen meine 1200er) erhalte ich die gleichen Meldungen. Der SQL Server ist korrekt konfiguriert und der Zugriff mit den definierten Zugangsdaten auf die PLC_SQLDB ist mit HeidiSQL problemlos möglich. Was könnte die Ursache für diese Meldung sein? Danke. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: deleipzig am: 06/01/2024 04:28:25Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/03/2024 08:34:57Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf