24.05.2023 11:46 | |
Beigetreten: 20.07.2022 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Murof, ein fehlerhaftes Verhalten kannst Du im Video sehen. 1.Button ist ein Schalter – funktioniert gut 2.Button ist eine Taste (Schaltfläche) – funktioniert nur mit einem Doppelklick oder durch Drüken & Swipen Mit einer Maus funktioniert es einwandfrei. Drücken und Halten funktioniert auch in anderen Windows Applikationen. DateianhangSchaltfläche.avi (126 Downloads) |
24.05.2023 11:48 | |
Beigetreten: 20.07.2022 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ereignisse/Drücken -> SetzeBit und Ereignisse/Drücken -> RücksetzeBit habe ich schon getestet. |
30.05.2023 18:40 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 3112 Bewertung: (512)
|
Hallo Kavosol, in den Touch-Settings des Panel Configuration Centers gibt es eine Einstellung zu Single/Mulit-Touch. Hier Single-Touch einstellen könnte helfen. Oder in der UPDD Console unter Click Mode den Extended Touch deaktivieren. Beides in folgendem Manual beschrieben: SIMATIC Industrial PC SIMATIC IPC Wizard 2.1 and Panel Configuration Center Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.06.2023 18:14 | |
Beigetreten: 20.07.2022 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Frink, danke für die Tipps. Hab’s beides ausprobiert. Es funktioniert leider trotzdem nicht. |
11.06.2023 18:57 | |
Beigetreten: 20.07.2022 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Murof, danke für die Bemühungen! In diesem konkreten Fall geht es um KeTop T200 von KEBA. Laut Hersteller liegt es am WinCC Runtime Advanced V16, da das Touch-Verhalten mit anderen Applikationen am KeTop einwandfrei funktioniert. Ich habe Touchtreiber von Touchbase (Trialware - UPDD mouse emulation) getestet und es funktionierte gut. Allerdings sehe ich das als (kostenpflichtige) Notlösung und würde gern die Ursache verstehen. Vielleicht hat jemand hier eine bessere Lösung gefunden. Z.B. über Registry Editor Touch-Events richtig einzustellen… |
Folgen Sie uns auf