(0)| 30.08.2021 18:53 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ist zwar eher unwahrscheinlich, dass es noch jemanden interessiert - aber ich bin ja auch so auf Ihre Posts gestossen... Ich bin gerade dabei ein altes, aber sehr gut erhaltenes, Field PG P4 zu refurbishen. Das Gerät, das ich gebraucht gekauft habe, machte einen Höllenlärm. Irgendwer hat in der Vergangenheit wohl der Lüftersteuerung misstraut und diese umgangen. Dazu hat jemand die schwarze Leitung des CPU-Lüfters auf den Schirmanschluss des MPI-Sockels gelötet. Durch den Dauerbetrieb hat sich vermutlich das Lager des Lüfters verabschiedet und das verursacht die akustische Kulisse einer startenden Drohne. Ich habe das letzte Control Panel Version V2.1 für das "Field PG" (Beitrags-ID:10680121, Beitragsdatum:11.10.2004) geladen und installiert. Der Lüfter wird bei CPU-Temperaturen über 80°C ein und bei unterschreiten von 75°C ausgeschaltet. Da das vernünftig (wenn auch ggf. etwas hochtemperaturig) erscheint, habe ich den Lüfter beim Austausch wieder standardmässig am dafür vorgesehenen Mainboardstecker angeschlossen. Da ich mehrfach von einem neueren Bios gelesen habe, habe ich heute versucht das BIOS V03.01.09 für das Field PG Pentium 4 des Beitrags "Aktuelles BIOS V03.01.09 für das Field PG Pentium 4" (Beitrags-ID:17052856, Beitragsdatum:11.07.2011) über den Support zu erhalten. Vom Customer Service wurde mir eben mitgeteilt, dass meine Anfrage wird wieder geschlossen wurde, weil mein Gerät bereits über 11 Jahre abgekündigt ist und daher die gewünschte BIOS Version leider nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist zwar richtig, aber trotzdem schade... Meine Frage: Hat jemand die zugehörige Zip-Datei noch gespeichert / verfügbar? Danke und Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 08/31/2021 10:23:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf