(0)| 07.11.2024 10:56 | |
|
Beigetreten: 25.08.2015 Letzter Bes: 16.01.2026 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, kann ich aus einer GSD Datei die erweiterte Profinet-Diagnose entfernen, damit man diesen Teilnehmer an einer CP343-1 ( 6GK7 343-1EX21-0XE0) betreiben kann? Eine Frage neben bei: kann man Profinet und Ethernet (TCPIP) ohne Probleme mischen? Es handelt sich um einen Keyence Barcodescanner (SX300) . Die GSD Datei hätte ich angehängt Vielen Dank im Voraus Karl DateianhangSR-X1H3H.zip (89 Downloads) |
| 03.12.2024 08:28 | |
|
Beigetreten: 24.02.2011 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 100 Bewertung:
|
Hallo Karl Berti, die erweiterte PROFINET-Diagnose unterstütz ein alter CP 343-1EX21 noch nicht, siehe FAQ Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PROFINET-Diagnose bzw. was muss projektiert werden? Das geht erst ab CP 343-1EX30 V2.2. Als Abhilfe hier gibt es 2 Optionen: - entweder vom IO-Device eine GSDML ohne unterstützte erweiterte PROFINET-Diagnose verwenden. Hierzu an den Hersteller des Devices am besten wenden. Die jetzige GSDML ist definitiv zu neu und eine andere Option als Download bei Keyence sehe ich nicht. - oder neueren SIMATIC Baugruppe (CPU mit integrierter PN Schnittstelle oder CP 343-1EX30) verwenden, die die erweiterte PROFINET-Diagnose unterstützt und somit jetzige GSDML unverändert genutzt werden kann. Eine simple Anleitung für manuelle Änderung der GSDML gibt es leider nicht. |
| 03.12.2024 11:57 | |
|
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 360 Bewertung:
|
Den Scanner kann man auch via TCP ansprechen, wenn PN nicht möglich ist. |
Folgen Sie uns auf