(0)| 18.12.2024 06:29 | |
|
Beigetreten: 05.06.2019 Letzter Bes: 16.07.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Guten Morgen, so war ich auch der Meinung und habe ich den Zugriff erstellt. Jedoch zeigt sich eine recht spärliche Datenlage. Ich habe beide Ansichten einmal als Ausschnitt angefügt. Es ist Simatic net v9.0.7 mit simatic net OPC-Server v13.00.02 installiert Auf das Projekt selber habe ich keine direkten Zugriff, so dass ich eine neue Verbindung gemäß der Hilfe aus Simatic Net einstellen könnte. Oder fehlt mir ein Softwarepaket / Tool um da noch etwas anderes einstellen zu können? VG Peter DateianhangOPC.pdf (84 Downloads) |
Folgen Sie uns auf