23.04.2010 21:10 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Antwort. Soweit hatte ich das ja auch schon am laufen. Das Problem kam immer dann, wenn ich einen Wert zum Abgleich vorgeben wollte. Ich habe das Problem aber an einer anderen Stelle im Programm gefunden. Unter anderem Vergleiche ich die beiden Werte der Zähler, und je nachdem welcher höher ist habe ich eine andere Berechnung um mir einen Wert am TD200 anzeigen zu lassen. Wie sich jetzt rausgestellt hat war es so, das jedes mal wenn er von der einen zu der anderen Berechnung wechseln sollte hat die CPU sich 'aufgehängt'. Ich hab jetzt einfach ein paarVerzögerungszeiten eingebaut. Hier mal ein kleiner Auszug mit denbesagten Zählern: DateianhangTest.zip (150 Downloads) |
Folgen Sie uns auf