(0)| 03.03.2008 14:53 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Ich bräuchte für die Simovert Vector ( 6SE7018 - 0EA61) die entsprechende GSD Datei. MFG euer REMOTE |
| 15.04.2008 14:50 | |
|
Beiträge: 151 Bewertung:
|
Für alle Masterdrives gibt es nur e i n e Kommunikations-Baugruppe Profibus (CBP2); somit gibt es auch nur e i n e GSD - Datei. Die GSD - Datei heißt SIEM8045.* . Sie steht generell zum Download zur Verfügung. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113204 In Step7 sind Masterdrives im Standard-Hardware-Katalog vorhanden: Simovert Masterdrives / DC-Master CBPx |
Folgen Sie uns auf