08.11.2024 03:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Du musst das Programm mit "Speichern unter" als "Binärdatenauszug (*.bin)"-Datei auf die SD-Karte speichern. Dabei wird dann der einzig zulässige Dateinamen "LOGO_U_P.bin" von LSC automatisch vergeben. Wenn du gespeichert hast, SD-Karte in die LOGO!, Versorgungsspannung einschalten. Wenn die LOGO! hochgelaufen ist und das Programm geladen hat, Spannung wieder ausschalten und die SD_Karte entfernen, sie dort nicht mehr benötigt. Deine LOGO! ist eine aktuelle LOGO! 8.4. Wenn du mit dieser kommunizieren willst (z.B. Online-Test), benötigst du zwingend LSC V8.4.x. Du kannst dir hier das kostenlose Upgrade auf LSC V8.4.1 herunterladen: Firmwareupdate für LOGO! 8.4 Grundgeräte und Service Pack 1 für LOGO! Soft Comfort V8.4Wenn die Firmware-Version deiner LOGO! nicht V1.84.03 ist, rate ich dir dringend auch die Firmware hoch zu rüsten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.11.2024 10:31 | |
Beigetreten: 01.11.2024 Letzter Bes: 01.04.2025 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Habe LSC upgedatet. Jetzt Version 8.4.1 2024-08-29 Kann aber nicht auf Endung BIN abspeichern. |
08.11.2024 13:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Hast du eine Vollversion oder nur eine Demo? |
08.11.2024 14:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Problem erkannt. Du versucht eine Kontaktplan-Datei (*lld) als bin-Datei zu speichern. Das ist nicht möglich, nur eine Funktionsplan-Datei (*.lsc) kann als bin-Datei gespeichert werden. Du musst also dein KOP-Programm nach FUP konvertieren. Edit: DateianhangScreencast 2024-11-08 15-09-22.zip (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 11/08/2024 14:14:16 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.11.2024 15:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Also bei klappt das Speichern als bin-Datei nach dem Konvertieren ohne Probleme. Die erstellte "LOGO_U_P.bin kann auch anschließend wieder geladen werden. DateianhangScreencast 2024-11-08 16-37-22.zip (88 Downloads) |
Folgen Sie uns auf