27.08.2021 08:35 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Siemens bietet verschiedene Bediengeräte für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie (NuG) / Lebensmittelindustrie und die pharmazeutische Industrie an. Diese Geräte weisen den Zusatz "INOX" im Namen auf und besitzen eine Edelstahlfront. Die Geräte sind allgemein für die Anwendung im Umfeld offener Prozesse (nach DIN EN 1672-2 -> "Nahrungsmittelmaschinen – Sicherheits- und Hygieneanforderungen") konzipiert und sind in erster Linie für den Einsatz im Spritzbereich vorgesehen. Unterschiede zwischen
SIMATIC HMI Comfort Panels INOX und INOX PCT Weitere Informationen:
Lieferfreigaben:
Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 08/27/2021 12:02:17Titel gekürzt. |
|
Folgen Sie uns auf