29.12.2021 11:53 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 2313 Bewertung: (102) |
Für die "normale" Treppenlichtschaltung nutzt Du bestimmt den vorgegebenen Baustein. Für die zätzliche Steuerung käme das Stomstoßreail in frage. Erstelle zwei komplette Programmteile und mit Hilfe von AND-Gliedern und einer Wochenschaltuhr schaltest Du dann wie gewünscht zwischen den Programmteilen um (siehe Beispiel). Ella_68 DateianhangBeispiel.zip (249 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/29/2021 12:02:02Beispielprogramm hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.12.2021 12:50 | |
Beigetreten: 21.01.2021 Letzter Bes: 19.09.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Super vielen Dank, das war genau das was ich mir vorgestellt habe |
29.12.2021 12:54 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (9) |
Ich habe dir auch mal ein Beispiel gemacht. I2 dient zur Simulation der Schaltuhr. Weiter habe ich noch bei der Umschaltung der Uhr folgendes Realisiert. Falls man jetzt zum Beispiel um 16:59 Uhr das Licht Einschaltet würde es bei der Umschaltung normaler weise ausgehen. Dies ist hier nicht der Fall. Ist das Licht an und die Uhr wechselt von Dauerbetrieb auf Zeitbetrieb wird einmalig Die Nachlauf Zeit gestartet. Ist das Licht an und die Uhr wechselt von Zeitbetrieb auf Dauerbetrieb wir der Dauerbetrieb aktiviert. Somit stehst du nicht Plötzlich im Dunkeln. Gruss Oliver DateianhangComfor mit Schaltuhr.zip (238 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.12.2021 18:13 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 759 Bewertung: (48) |
So würde ich das umsetzen:
DateianhangKomforttreppenhaus.zip (249 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf