10.01.2022 16:09 | |
Beigetreten: 10.01.2022 Letzter Bes: 14.01.2022 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Moin, ich habe ein Problem. Ich will einen Hühnerstall Automatisieren. Hier soll ein Motor geschaltet werden, in rechts Linkskauf. Zudem soll das Licht über 3 Taster an und aus gehen (durch Betätigung an und durch die Nächte Betätigung wieder aus, egal welcher der 3 Taster betätigt wird). In den Wintermonaten soll die Deckenlampen Zeitgesteuert an gehen, morgens für ein paar Stunden und Abends. Also zusammengefasst soll die Lampe über die Zeitschaltuhr betrieben und über die Taster an gehen. Ich habe schon folgendes Model der LOGO! gekauft (Siemens LOGO! Logikmodul mit Display 24 RCE Nr. 6ED1052-1HB08-0BA0) gekauft. Fals mir ein anderes Model empfohlen wird, kann ich das auch noch umtauschen und ein anderes kaufen. Ich habe jetzt folgende Lampe rausgeguckt (https://ledkia.com/de/kaufen-versiegelte-led-wannenleuchten/3517-wannenleuchte-led-600mm-18w-dimmbar-1-10v.html?id_c=7911). Die ist aber noch nicht bestellt, also da kann auch noch eine andere genommen werden. Ich bin mir nicht sicher wie ich die Lampe mit der LOGO! schalten kann, ich hatte an die Logo Astrouhr gedacht, vlt brauche ich noch ein zusätzliches Bauteil wie ein Eltako SDS12/1-10V Steuer-Dimmschalter für EVG, 1 Schließer 600 VA (21100800) (https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php?info=p180553&utm_campaign=froogle_180553&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gclid=CjwKCAiAz--OBhBIEiwAG1rIOu6-in6MLKpRQ4srufu8a7mDOQ0bxnXHnwL7QNnRfJ_7_zBNePChzhoCxEUQAvD_BwE). Ich würde mich freuen wenn wenn mir jemand helfen kann. |
14.01.2022 18:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 33665 Bewertung:
|
Oder du nutzt den Schaltungsvorschlag von ernstho aus diesem Thema: Finder Dimmer 0-10V für LED und Glühlampen - mit Logo AM2 AQ |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf