20.01.2022 10:19 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 22318 Bewertung: (2999)
|
würde sogar reichen nur die 6AV2101-2AA00-0BJ5 zu nehmen, die ist ja für V11 - V17 geeignet |
20.01.2022 12:17 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 22318 Bewertung: (2999)
|
du brauchst kein V16 oder V17 V15.1 reicht anbei die Kompa Matrix für das panel DateianhangSIMATIC-HMI-KTP400-COMFORT_compatibility-list_en_2021-12-16.zip (86 Downloads) |
20.01.2022 13:32 | |
Beigetreten: 10.04.2013 Letzter Bes: 26.01.2022 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Natürlich reicht das. Darum geht's nicht. Da ich bisher keinerlei Version von WinCC Comfort habe möchte ich jetzt die neueste aktuelle Version kaufen die mit meinem HMI funktioniert. |
20.01.2022 13:50 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 22318 Bewertung: (2999)
|
Hi, Das wäre die V17 und dann musst du natürlich auch alle vorhanden V15.1 Lizenzen (Step7, safety usw.) als Update auch kaufen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf