20.03.2022 10:09 | |
Beigetreten: 03.01.2022 Letzter Bes: 20.03.2022 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Guten Morgen zusammen, erstmal vielen Dank das ihr mir weiterhelfen wollt. Ich stelle mal mein Programmentwurf rein. -Helligkeitssensor B+B 0-10000 Lux mit Meßumformer 0...10V (5V bei 500 lux laut Hersteller) -Dimmbarer LED Treiber Meanwell LCM-25 mit 0-10VDC oder 10VPWM Steuereingang -7x LED 10-30V DC 3,5W parallel Ich habe das probehalber auf meinem Schreibtisch liegen, da ich es erst mal probieren will, bevor ich mein Raum umbaue. DateianhangMeins.zip (131 Downloads) |
20.03.2022 14:32 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 2233 Bewertung:
|
Hallo Meisterlein, Durch dein Programm steige ich nicht so ganz durch. Daher habe ich mal auf die schnelle was eigenes programmiert. Dabei habe ich die Taster für den Bediener zu einem zusammengefasst. durch ein längeres Drücken wird ein- bzw. ausgeschaltet. Durch ein kurzes tippen im eingeschalteten Zustand wird zwischen den drei Vorgabewerten umgeschaltet. Den Eingang des Lichtsensors habe ich für eine Anpassung erst auf einen Verstärkerbaustein geleitet. Das signal wird dann über die Analogkomperatoren mit dem Sollwert verglichen und linear angepasst. Der Analogfilter soll ein Hin- und Herspringen des Ausgangssignals bei kleine Änderungen am Eingang abfedern. Vielleicht kannst Du damit was anfangen Gruß Ella_68 DateianhangWerkstattlicht V0.1.zip (153 Downloads) |
Folgen Sie uns auf