28.03.2022 09:39 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 13341 Bewertung: (1692)
|
Hello Elau wenn die Kurve in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt werden soll, dann Trendcontrol (F(t)), wenn in Abhängigkeit von einer anderen Größe dann F(x). Wichtig ist, beim F(x) Diagramm im WinCC Comfort/Advanced muss für einen gültigen Messwert in der Kurve der Zeitstempel von dem X und Y Wert identisch sein, wenn also der zyklus der x und y Variable unterschiedlich ist klappt das nicht, auch bei Archiv ist das so, wenn die Zeitstempel im Archiv nicht gleich sind dann wird der Messpunkt nicht in der Kurve gezeichnet, da das Key/Value Paar dann als nicht gültig angesehen wird. Man kann das auch manipulieren (ein wenig umständlich aber es geht). Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109481693 In den SCADA Varianten von WinCC ist das alles viel einfacher bzw. leistungsfähiger, aber bei Comfort/Advanced muss man sich hier mit den Gegebenheiten "anfreunden" Viel Erfolg und viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf