12.04.2022 05:18 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 22318 Bewertung:
|
Hi, was genau installierst du? |
12.04.2022 08:27 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 13341 Bewertung:
|
Hallo Andyko Wenn auf dem PC nur die Advanced Runtime laufen soll, dann bitte nicht das ganze TIA Portal installieren sondern nur die WinCC Advanced Runtime V13 SP2 Upd4. eine niedrigere Version würde ich auch nicht mehr installieren. (V13SP2 muss sein wegen der Win10 Kompatibilität) https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109746268 TIA hat von der Auflösung höhere Systemvoraussetzungen. Als Adv RT kann man die Auflösung 640x480 auswählen. Wenn es nur bei der Installation Probleme gibt dann würde ich mich auf den PC über Remote Desktop verbinden, in der RDP Sitzung wird automatisch die Auflösung des Guest PCs verwendet und die ist in der Regel ja höher. Da sollte die Installation auf jeden Fall auch funktionieren. Danach sollte die Runtime auch unter einer niedrigeren Auflösung funktionieren. Viele Grüße und viel Erfolg Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 04/12/2022 08:42:12If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf