29.06.2022 17:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
S7-1500 Motion Control bietet die Möglichkeit, reale Achsen im Simulationsbetrieb zu verfahren. Damit lassen sich Drehzahl-, Positionier- und Gleichlaufachsen ohne verbundenen Antrieb und Geber in der CPU simulieren. Bei aktiviertem Simulationsbetrieb braucht die Antriebs- und Geberanbindung in der Achskonfiguration noch nicht konfiguriert sein, z. B. wenn die Antriebsprojektierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar ist. Beim Beenden der Simulation ist eine gültige Antriebs- und Geberanbindung erforderlich. Um ein Technologieobjekt im Simulationsbetrieb oder mit SIMATIC S7-PLCSIM zu verwenden, müssen Sie Geber 1 für die Lageregelung der Achse verwenden. Anwendung
Verhalten im Simulationsbetrieb Im Gegensatz zu virtuellen Achsen werden simulierte Achsen häufig verwendet, wenn zu einem späteren Zeitpunkt der Antrieb und/oder der Geber noch an die Achse angebunden werden soll. Im folgenden Beitrag wird die Verwendung von virtuellen Achsen beschrieben: Hinweis: Viele Grüße, |
Folgen Sie uns auf