20.07.2022 15:47 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Die Generierung und Änderung von Kurvenscheiben zur Laufzeit ist mit der Bibliothek LCamHdl möglich. Zusätzlich gibt es für SIMATIC einen optimierten Basic Funktionsbaustein mit vereinfachter Anwenderschnittstelle. Hier kann eine Kurvenscheibe in Form von Punkten und zugehörigen Dynamikwerten definiert werden. Der Baustein berechnet daraus selbstständig die entsprechenden Segmente gemäß einer Polynomfunktion 5. Grades. So lässt sich das bei Produktionsmaschinen am häufigsten verwendete Profil ganz einfach erzeugen. In folgendem Beitrag wird die Bibliothek zur Verfügung gestellt und es sind detaillierte Informationen bezüglich der Verwendung der Funktionsbausteine zu finden: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf