20.08.2022 17:10 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 2233 Bewertung:
|
Dann verstehe ich aber den Unterschied zwischen RL1 und RL2 nicht. Ich habe es so mal geändert (...mod5) und auch mal eine Version mit meinem Vorschlag dazu gelegt (kannst ihn ja bei mißgefallen dann löschen) Vielleicht passt es jetzt. DateianhangFahrtrichtung Straßenbahn mod 5.zip (214 Downloads) |
20.08.2022 17:38 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 2233 Bewertung:
|
Ups! übersehen ! RL2 kommt nicht bei "Ein", sondern erst bei "Auf" |
20.08.2022 20:46 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 44 Bewertung:
|
Mal eine Blöde Frage: Ich habe ja einige Eingänge welche an der Slavelogo dran sind und umgekehrt Die Ausgänge in Netzwerkanschlüsse umgewandelt, damit später die Master Slave Kommunikation klappt. Warum kann ich keine Netzwerkeingänge oder Ausgänge Simulieren? Habe mal mein Fertiges Programm angehangen. Master hat die 192.168.000.003, Slave die 192.168.000.004 DateianhangMS_HBG10.zip (204 Downloads) |
20.08.2022 21:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung:
|
Die Slave-LOGO! hat kein Programm, das habe ich dir doch in dem anderen Thema geschrieben. Was willst du da an Netzwerkausgängen simulieren? Mit welchem Hintergrund? Das die Slave-LOGO!, welche nicht simulieren kannst, irgendeine Rückmeldung gibt? Netzwerkeingänge kannst in der Simulation des Masterprogramms simulieren. Siehe angehangenes Video. DateianhangSimulation_Blockausgang einschalten.zip (206 Downloads) |
20.08.2022 21:37 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 44 Bewertung:
|
ich wollte damit prüfen das meine gedankengänge das die auch richtig sind. |
Folgen Sie uns auf