28.06.2022 16:02 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (3)
|
Das neue fehlersichere Digitalmodul: SIMATIC ET 200SP F-DI 8x24VDC HF (6ES7136-6BA01-0CA0) wurde verglichen mit seinem Vorgängermodul SIMATIC ET 200SP F-DI 8x24VDC HF (6ES7136-6BA00-0CA0) komplett überarbeitet. So bietet das neue fehlersichere Digitalmodul eine verbesserte Performance, besitzt eine geringere Verlustleistung, sowie eine geringere Wärmeentwicklung. Zudem unterstützt es jetzt auch PROFIsafe V2.6 und das Format RIOforFA-Safety. Wie bereits bei einigen digitalen Standard-Eingabebaugruppen (ST, HF) möglich, wird nun der Prozesswert auch durch den Wertstatus mit erweiterten (Diagnose-) Funktionen ergänzt. Weiterführende Informationen zum Wertstatus, siehe Beiträge:
Wie verhält sich das neue Modul beim Austausch in bestehenden Anlagen im Vergleich zu seinem Vorgängermodell? Dies ist abhängig von der Art des Austausches! 1. Verwendung als Ersatzteil ohne Anpassungen in der Software Will man die neue ET 200SP F-DI 8x, 6ES7136-6BA01-0CA0 als Ersatzteil für die alte 6ES7136-6BA00-0CA0 in einer Station verwenden, dann gilt der sogenannte Ersatzteilfall und hier ist die 6ES7136-6BA01-0CA0 voll ersatzteilkompatibel, d.h.:
2. Verwendung mit neuen Funktionen: Will man die neue ET 200SP F-DI 8x, 6ES7136-6BA01-0AB0 auch als 6ES7136-6BA01-0AB0 projektieren und betreiben, dann gilt:
Warum hat sich bei der neuen Baugruppe der Adressraum geändert und wie ist dieser zu verwenden? Die alte Baugruppe-6BA00- (10 Byte Adressraum) bietet keinen Wertstatuts/Qualifier für die Eingangssignale (siehe verlinkte Beiträge oben im Text). Bei der neuen Baugruppe (12 Byte Adressraum) wurde das PROFIsafe-Profil RIOforFA-Safety ergänzt. Daraus resultiert der nun größere Adressbereich. Voraussetzung ist , dass die Baugruppe als -6BA01-… projektiert wird. Im Ersatzteilfall für eine -6BA00- gilt weiterhin die Größe des Adressbereichs der Vorgängerbaugruppe. Eine ausführliche Beschreibung zu RIOforFA findet sich im folgendem Beitrag (sieheKap. „2.2 Das PROFIsafe-Profil RIOforFA-Safety“). Wie stellt sich Siemens ein Mischbetrieb vor? Wie bereits beschrieben, kann die neue Baugruppe wahlweise im Ersatzteilmodus betrieben werden und ist damit identisch mit der alten Baugruppe. Oder sie wird als neue Baugruppe projektiert und unterstützt damit die neuen Funktionen. Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf