09.12.2022 07:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (144)
|
Im Rahmen der Umsetzung von Sicherheitsapplikationen wird nach den Vorgaben der Maschinenrichtlinie neben dem sachgerechten normkonformen Aufbau auch eine sachgerechte Validierung bzw. Verifikation der verwendeten Sicherheitsfunktionen zur Erreichung der CE-Konformität gefordert. Ein wesentlicher Punkt ist hierbei die Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen konform der Normen DIN EN ISO 13849 bzw. DIN EN IEC 62061. Assistenzgeführte Tools zur Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen Um den Prozess der Bewertung von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen und die damit verbundenen teilweise math. anspruchsvollen Berechnungsverfahren zu vereinfachen, gibt es verschiedene assistenzgeführte Tools. Der Software-Assistent SISTEMA, welcher von der IFA/DGUV bereitgestellt wird, zählt mit zu den bekanntesten Tools dieser Art. Bereitstellung der VDMA-Bibliothek für Siemens-Sicherheitskomponenten Bei der Verwendung des Software-Assistenten SISTEMA stellt sich häufig die Frage, wie die Sicherheitskennwerte von Siemens Sicherheitskomponenten in dieses Tool importiert werden können? Siemens stellt hierzu die Siemens VDMA 66413-Kennwert-Bibliothek als XML-Datei bereit, welche u.a. für den Import in das Berechnungstool SISTEMA angeboten wird. Die Bibliothek ist unter folgendem Beitrag zu finden: Neutrale Datenschnittstelle VDMA 66413 Safety Evaluation Tool als sinnvolle Alternative zu SISTEMA Das kostenlose Safety Evaluation Tool, welches im TIA Selection Tool(TST) bereits integriert ist, kann alternativ zu SISTEMA ebenfalls genutzt werden. Vorteil beim Einsatz des Safety Evaluation Tools ist, dass die o.g. normkonforme Bewertung bereits während der Auswahl von Siemens-Sicherheitskomponenten ausgeführt werden kann. Die Sicherheitskennwerte von Siemens-Sicherheitskomponenten werden vom TST zur Verfügung gestellt, ein Import von VDMA-Bibliotheken von Fremdherstellern ist ebenfalls möglich. Weitere Informationen: Videotutorial "Safety Evaluation im TIA Selection Tool" Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf