21.04.2023 05:47 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 40 Bewertung:
|
Signal Isolator für die Logo Hallo ich habe einen pH Transmitter laut foto mA OUT 4-20mA = 0- 14pH (dieser gibt direkt 4-20 mA aus) habe diesen an die Logo an AM2 angeschlossen siehe bild ph3 es funktioniert zeigt die Werte an aber nicht Stabil Frage welchen Signal Isolator 4-20mA benötige ich den ich zwischen schalten kann um die Schwankungen wegzubekommen Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_140266 am: 04/21/2023 05:49:16Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/21/2023 07:54:43Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.04.2023 07:55 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel pH Messung Pool wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Projekte veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf