18.05.2023 10:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33885 Bewertung: (4215)
|
Hier mal ein Vorschlag.
Dateianhang3_aus_4_0BA8.Standard.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/18/2023 10:18:41Anhang |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.05.2023 12:13 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (35) |
Hallo, Ixo68 Ich weiß nicht, ob das so gewollt war? Bei deinem Beispiel kann man vier Stromstossrelais per Tastendruck zuschalten, das Zuschalten der vierten Maschine wird richtigerweise verhindert. Wird nun ein Stromstssrelais weggeschaltet, so springt sofort die vorher gesperrte Maschine an. Sollte doch nicht erst kontrolliert eine der drei Maschinen ausgeschaltet werden, um dann wieder kontrolliert eine andere dritte Maschine zugeschalten zu können? Mit freundlichem Gruß, Quirin DateianhangNur 3 von 4 Maschinen.zip (123 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf