01.06.2023 12:22 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 4022 Bewertung: (601)
|
Hi, also mit Firmware V2.6 für S7-1500er CPUs wurde folgendes Verhalten behoben: The CPU no longer sporadically goes into STOP mode with the message "CPU error: Memory card evaluation error D.h. ich würde mal die Firmware der CPU prüfen und hochrüsten. Gruß, Towome |
|
|
01.06.2023 12:33 | |
Beigetreten: 10.03.2020 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Firmware der CPUs ist V2.9 so wie sie aktuell auch ausgeliefert werden |
Folgen Sie uns auf