07.06.2023 06:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Positionswerte mit höherer Auflösung Um eine Durchgängigkeit über den Gesamten Antriebsstrang zu erreichen, müssen die Technologieobjekte korrekt eingestellt werden. Hierzu dienen auch Grundparameter im TO. Teil dieser Grundparameter ist die Wahl der Geberauflösung. Werden in der Konfiguration der Technologieobjekte Positionierachse, Gleichlaufachse, Externer Geber und Kinematik das Optionskästchen "Positionswerte mit höherer Auflösung verwenden" ausgewählt, so stehen in der ausgewählten Einheit sechs Nachkommastellen zur Verfügung, statt der standardmäßigen drei. Aufgrund des LREAL-Formats ist der darstellbare Positions- und Winkelbereich in [mm] und [°] auf +/-1.0E09 begrenzt. Die folgenden Werte verringern sich bei Positionswerten mit höherer Auflösung um den Faktor 1000:
Folgender Beitrag könnte ebenfalls interessant sein: Verwendbare Einheiten an Technologieobjekten (TO) Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/07/2023 06:37:53 |
|
Folgen Sie uns auf