15.08.2023 06:17 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (217) |
Hallo timmek, grundsätzlich ist das möglich und sollte eigentlich auch beim MonDiL über den Ausgang "MsgAckn1" klappen. Verwendet man in einem Baustein den Baustein Alarm_8P um Meldungen zu erzeugen, dann wird auf dem Ausgang ACK_STATE des Baustein Alarm_8P der Status der Meldungen angezeigt:
Quelle System- und Standardfunktionen für S7-300/400 - Band 1/2 Kapitel 25.5 Erzeugung bausteinbezogener Meldungen mit Begleitwerten für acht Signale mit dem SFB 35 "ALARM_8P". Das habe ich selber so schon mal gemacht. Ein kleiner Hinweis noch. Falls du eine Meldung als nicht quittierungspflichtig projektiert hast, kann die Meldung nicht quittieren und das entsprechende Quittierungsbit wird nie den Zustand 1 annehmen. Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 08/15/2023 07:22:26 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf