26.06.2023 13:01 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 1168 Bewertung: (282)
|
Hallo Gert Eine Einbindung wie im klassischen Step 7 (V5.x) wäre auf PCS7-Seite möglich. Jedoch sollte man, wann immer möglich, eine Einbindung mit Unterstützung des PCS7-Baugruppentreiber-Konzepts in PCS7 immer vorziehen.
Hier gibt es eine Dokumentation zur Einbindung des PN/PN-Kopplers in PCS7. Zwar behandelt diese Doku redundante Steuerungen, das Prinzip ist aber sicherlich auch für eine singuläre Steuerung daraus herzuleiten. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109813246 Bei einer Kopplung zwischen einer S7-1200/1500 und einer S7-400 sollte man beachten (soweit ich weiß), dass die S7-1200/1500 Slot-Konfigurationen beherrscht welche von der S7-400 nicht beherrscht werden. Aus diesem Grund würde ich z.B. bei der Gestaltung der Datenkopplung keine 64-Byte großen Slots konfigurieren, sondern in diesem Fall eher 2 x 32 Byte. Gruß, Mark |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
12.07.2023 09:08 | |
Beigetreten: 29.01.2013 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (5) |
Hallo Gert, dafür gibt es eine fertige Bibliothek für PCS 7 (9LA1110-6CG20-0AA0) Diese unterstützt den PN/PN Koppler 6ES7158-3AD10-0XA0 (PROFINET/PROFINET) und PN/MF Koppler 6ES7158-3MU10-0XA0 (PROFINET/EthernNET/IP). Use Cases: - Integration einer Package Unit in PCS 7 - Kopplung einer PCS 7 Sicherheitssteuerung mit einer PCS 7 Prozesssteuerung - Kopplung einer PCS 7 Prozesssteuerung mit einer PCS 7 Prozesssteuerung - Migration einer 3rd Party Anlage mit EtherNET/IP nach PCS 7 mit PROFINET - Kommunikation mit Steuerungen, welche nicht in PCS 7 eingebunden sind Vorteile: - PCS7-Baugruppentreiber-Konzept von PCS7 - Reduktion von Aufwand und Risiko bei der Projektierung und Inbetriebnahme durch die Erzeugung von Treibern durch den Driver Wizard. - Galvanische Trennung der Netze - Schnelle PROFINET Kommunikation über das Prozessabbild - Vorteile beim Laden der Hardware in redundanten PCS 7 Systemen - Unterstützt singulären und redundanten Kopplereinsatz - Unterstützt die Verwendung mit singulären und redundanten Steuerungen - Kommunikation über Koppler mit Fremdsteuerung möglich Viele Grüße, AutoGen_679887 |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_679887 am: 07/12/2023 09:09:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.08.2023 12:12 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 1168 Bewertung: (282)
|
Hallo Gert Der PN/PN-Koppler kann an jeder Steuerung bzw. Engineering-System verwendet werden (also auch nicht Siemens) welche die Einbindung von Hardware via GSD-Datei unterstützt. Hier gib es die GSD: Link Gruß... |
Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 09/02/2024 07:09:58"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
31.08.2023 13:56 | |
Beigetreten: 29.01.2013 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (5) |
Da du Allen-Bradley ansprichst: Den Koppler gibt es auch in der Variante PN/MF. Dann ist eine Kopplung von PROFINET nach EtherNet/IP möglich. Mit Step7 Klassik oder TIA Portal kannst du die Ein-/Ausgänge einfach über das Prozessabbild ansteuern. Bei PCS 7 gibt es dafür auch Kanaltreiber mit Treiberkonzept und Gerätediagnose. Zu dem Thema gibt es auch einen FAQ |
Folgen Sie uns auf