09.04.2024 08:04 | |
Beigetreten: 18.03.2024 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 37 Bewertung: (1)
|
Wenn man noch keine Vollversion von LOGO!Soft Comfort gekauft hat, kann man kostenlos die Demo laden, um zu prüfen, ob die LOGO! das richtige für die eigene Anwendung ist. Downloadlink: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109826921 Einschränkung: Sie können das Schaltprogramm nicht in LOGO! übertragen oder online mit der LOGO! kommunizieren. Dies geht nur mit der Vollversion der Software. Mit der Demoversion erstellte Programme lassen sich mit der Vollversion in die LOGO! übertragen. Der Download enthält die notwendigen Dateien für die von LOGO! Soft Comfort V8.4 unterstützten Betriebssysteme: • Windows: Windows 7 (64 Bit), Windows 8 (64 Bit), Windows 10 (32/64 Bit) oder Windows 11 • Linux: SUSE Linux 15 (64 Bit) • Mac OS: Mac OS 10.14 Mojave, Mac OS 10.15 Catalina, Mac OS 11 Big Sur oder Mac OS 12.1 Monterey Wichtig: Man darf die Demo und die Vollversion nicht auf einem Rechner installieren. Falls man eine „alte“ Vollversion schon installiert hat, sollte man statt der Demo das Upgrade installieren, siehe: Viele Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 04/09/2024 08:07:00Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/08/2024 08:20:22Zuletzt bearbeitet von: LOGO! FB am: 05/10/2024 07:49:57 |
|
Folgen Sie uns auf